主题中讨论的其他器件: ADS1298
大家好、
我们目前正在设计一个具有32个电极的采集系统。 之前、我们已经测试 了 ADS1298RECGFE-PDK 、它对我们来说工作正常(但仅使用8个电极)。
我们的第一种方法是使用4个 ADS1298单元、连续工作(连续读取数据 RDATAC)并同时采集250个样本/秒(威尔逊中心终端配置)、SPI 通信和外部振荡器(2.048MHz):
- 您会向我们推荐什么? 级联或菊花链配置? 我已经知道、它们之间的主要区别在于芯片选择控制和 SPI 数据传输、但是...
- 时序要求是什么?我已经详细查看了数据表、但我仍然对 SPI 传输时间和输出数据速率有疑问。
- 在级联和菊花链配置上、需要多少时间通过 SPI 发送数据? 您是否向我们推荐任何特定的 SPI 时钟频率?
我对这一点是否正确?:
菊花链:
4 x ADS1298:(24个识别位)+(4 x (24位数据 x 8个通道) )+ 4 DOn`t Care 位= 796位、用于采集迭代。
级联:
4 x ADS1298:(4 x 24标识位)+(4 x (24位数据 x 8通道))= 864位、用于请求迭代。
此致!