This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:通道间失调电压变化和通道间失调漂移变化

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937166/ads124s08-ch-to-ch-offset-variation-and-ch-to-ch-offset-drift-variation

器件型号:ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS1220

您好!

 

我想知道 ADS124S0x 的通道到通道偏移变化和通道到通道偏移漂移变化。

你有数据吗?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    ADS124S08的失调电压和失调电压漂移基于所选的 AINP 和 AINN 输入、并不特定于任何多路复用器通道输入。 失调电压和温漂特性将包括多路复用器、因为无法以任何其他方式直接连接到 PGA/ADC。 电气特性表适用于任何选定的输入通道。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的回答。
    我还不清楚。

    我知道数据表指定 了 AINx 的任何组合的失调电压/温漂值。
    我认为每个组合的失调电压和温漂值都不同。 例如、AIN1/AIN2和 AIN3/AIN4的这些值是不同的。
    是这样吗?

    但是、您没有任何数据说明这些值在每个组合之间有何不同。 是这样吗?

    这些组合值(如 AIN1/2)和其他组合(如 AIN3/4)的值是否完全不同?
    一个可以变为正值、另一个可以变为负值?
    例如、
    AIN1/2:偏移= 2uV、偏移漂移= 100nV/C   ->正极侧
    AIN3/4:偏移=-2uV、偏移漂移=-100nV/C -->负极侧
    这种情况是否会发生?  
    我认为该值可能不同、但是否可以全部组合到同一方向(正/负)?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    使 AIN1/AIN2输入组合不同于 AIN3/AIN4的是开关连接。  失调电压和温漂分量主要是 PGA 和 ADC 调制器级。  那么、我要问您的问题是开关如何影响失调电压?  使用外部开关(例如外部多路复用器或继电器)时、您是否也会遇到同样的问题?

    就反向输入组合而言、输入是斩波稳定的。  为了消除 ADC 的任何偏移效应、您可以使用全局斩波模式、该模式将通过两次测量来消除 ADC 偏移、一次测量交换输入、然后将两个值平均在一起。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

     

    非常感谢您的回答。

    让我确认一下。

    您是不是指 AIN1/2和 AIN3/4等每种组合之间的失调电压差应非常小、以便用户通常不关心?

    您知道它的粗略价值吗? 我只是想知道向我的客户解释它有多小的价值。

     

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    我所说的是、单个 ADS124S08器件上的任何输入组合都不应存在任何可测量的差值。  可能存在器件间的差异和批次间的差异、但在单个器件内、每个输入通道的结构是相同的。  偏移将由 PGA 和 ADC 本身而不是输入连接确定。

    客户真正关心的问题是泄漏/偏置电流如何影响相对于输入滤波器电阻的测量误差。  每个通道的泄漏/偏置电流也是相同的、但如果电阻非常大、外部电阻可能会导致误差。  如果绕过 PGA、情况尤其如此。  我们在数据表中的图8到15中包含了输入电流特性图。  

    ADS124S08的设计具有相同的通道特性、但并非所有器件都具有相同的通道特性。  其中一个示例是 ADS1220、其中输入偏置/泄漏电流在选择输入通道时有很大不同。 ADS1220的设计在 AIN3输入端具有低侧开关连接。 由于器件尺寸可保持低侧开关电阻、因此在较高的工作温度下 AIN3输入的泄漏电流更大。  反过来、该 AIN3引脚上的泄漏更大。  ADS124S08还具有低侧开关、但器件之间的开关位置差异很大、因此可消除对模拟输入通道的影响。

    因此、充分了解客户的顾虑以及客户以前发现的哪些问题会造成这些顾虑、这将会很有帮助。

    此致、

    Bob B