请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2013-Q1 您好!
我们在系统中使用 TSC2013的双触控功能。
我们得到的 Linux 驱动程序使用 X1和 X2的差异来确定它是双触还是单触。
当手指对角线接触时、此策略效果良好。
但是、当两个手指开始移动到同一轴时、 即使它们的物理距离保持不变、ADC 感测到的 X1和 X2或 Y1和 Y2之间的差异也会变得越来越小、最终会降至阈值以下并成为单触。
以上内容可通过 TSC2013寄存器或 Rtouch 进行配置吗? 或者、这种不一致 实际上是使用4线触摸面板进行双触摸感应的限制?
谢谢!