This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:6dB 混频器增益生成谐波

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936830/dac38j84-6-db-mixer-gain-is-generating-the-harmonics

器件型号:DAC38J84

你(们)好

我正在使用 NCO 生成600MHz DAC 输出。 我正在启用增益为0dB 的混频器。 在输出端、我能够看到峰值振幅为- 3dBm 的频谱上的600MHz 峰值

在我的应用中、我需要0dBm 增益。 因此、我启用了6dBm 混频器增益。  

增益增加到+1dBm、但我有这么多谐波

如何消除所有这些谐波????   

在数据表中、我发现了这方面的一些限制

您能详细解释吗????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    您将使 DAC 饱和。 尝试降低路线增益。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    要生成 CW 信号、我将启用常量值和 NCO  

    我不使用 JESD 数据。

    Config47 -- 0x2F -- 0x1

    CONFIG48 -- 0x30 -- 0x7FFF

    1。Config48是16位寄存器。 但是、如果我将其配置为0xFFFF、我将不会获得任何输出。 为什么???  如何检查 DAC 是否饱和?

    2.为了在不使 DAC 饱和的情况下获得最大输出增益、我需要在 CONFIG47中配置什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavan、

    将0x2设置为0x2050以将器件设置为偏移二进制模式、并启用混频器和 NCO。

    将0x2F 设置为0x5 以实现恒定输入。

    将0x30设置为0x00以获得恒定输入0。

    使 NCO 频率、DAC 采样频率、更新 NCO 值、然后同步寄存器。

    此致、

    Jim