主题中讨论的其他器件: AFE5801EVM
你(们)好
我们需要将 AFE5081EVM 连接到 TSW1400EVM。
1.它们是引脚兼容还是需要进一步的适配器来连接两者。
2、我们需要记录 AFE5801EVM 的样本、同时将附加数字信号作为参数(这是一个稍后将用于指示事件的外部信号)。 我们希望能够使用 TSW1400评估板中引入的3个 GPIO 之一。
与 HSDC 专业版配合使用时、TSW1400EVM 的数据输出结构是什么
谢谢你
UDI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们需要将 AFE5081EVM 连接到 TSW1400EVM。
1.它们是引脚兼容还是需要进一步的适配器来连接两者。
2、我们需要记录 AFE5801EVM 的样本、同时将附加数字信号作为参数(这是一个稍后将用于指示事件的外部信号)。 我们希望能够使用 TSW1400评估板中引入的3个 GPIO 之一。
与 HSDC 专业版配合使用时、TSW1400EVM 的数据输出结构是什么
谢谢你
UDI。
您好!
请阅读 AFE5801EVM 用户指南(第33页)。
对于您的问题1、
然后您可以清楚地看到如何使用适配器(订购 EVM 时已连接)
来连接 AFE5801EVM 和 TSW1400
EVM。
标题 | 类型 | 大小(KB) | 日期 |
10384 | 2015年3月5日 |
当您将 AFE5801EVM 连接到 TSW1400EVM 时
对于您的问题2、
另请查看第19页 的《AFE5801EVM 用户指南》:图17。 原理图第4页
然后、您可以看到适配器板上的所有引脚都用于连接 TSW1400EVM。
如果您希望使用 TSW1400EVM 的更多引脚、
然后、您需要从侧面将它们连接起来。
请链接至以下内容、您可以根据需要查看 TSW1400EVM 原理图。
对于您的问题3、
以上内容可以更清楚地看到:TSW1400EVM 原理图。
谢谢!