This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多通道低采样模拟前端(20kHz 采样率)

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/936723/multiple-channels-low-sample-analog-front-end-20khz-sample-rate

主题中讨论的其他器件:ADS131M08

你(们)好  

我希望以每通道20kHz 的速率对8个通道进行采样、其中8 kHz 左右的抗混叠滤波器具有可变增益。

我已经了解了 TI 的 AFE58xx 系列、但它们的采样率极低、不适合应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehud、

    我们有一些8通道 ADC、可能适合此处的要求。  以 ADS131M08为例。 您正在考虑哪种应用?  您对哪种分辨率感兴趣?