This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:如果是2* Vref>+ VA、则会对 ADC?产生什么影响

Guru**** 2042920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163373/ads7952-q1-if-2-vref-va-what-will-be-the-impact-on-adc

器件型号:ADS7952-Q1

大家好、

客户问我一个问题、如果2*VEF > VA、会对 ADC 产生什么影响。 例如、VREF=2.7V、VA=5V。

期待您尽快回复

谢谢。

Sveinn

B R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、B R

    下面是器件的绝对最大值的一个片段。 此表列出了器件可配置的最大设置。 请注意  

    请注意,输入信号不能大于~VA,这包括使用范围2Vref。

    如果客户使用 VREF=2.7V、VA=5V、则此设置还可以、但他们应该注意、如果器件实际输入引脚上的电压大于5.3V、则器件将超出绝对最大值。  

    此致

    Cynthia