主题中讨论的其他器件: DRV8837、 OPA2210、 UCC27524、 ADS1261
您好!
我们正在考虑将 ADS1235用作新的标准 IC 来进行称重传感器测量。
我有关于交流激励和基准电压的一些问题。 有一个专用的基准输入对、并且可以将 AIn0和 AIn1用于基准输入。 专用基准输入引脚将用于激励电压(5V)。 对于低信号负载传感器(~1mV/V)和低 SPS、该基准可能过高、无法获得完整(无噪声)分辨率。 因此、我们希望在 AIn0/AIn1处使用一个减少的电桥电压作为基准电压(5V -> 1V、通过电阻分压器)、并在必要时对其进行多路复用。
- 在数据表(随附)的图84中、显示了典型连接。 我会复制该 AIn0/AIn1滤波器、但我不确定电阻分压器的放置位置。 使用位置1还是位置2更好? 我也不太确定连接两个基准输入的100kOhm 电阻器。 我想、如果未连接电桥、它适用于输入电流。 我也不太确定这些值。 我需要400-200-400欧姆还是可以使用更高的值?
- 是否可以使用"4线制模式(CHOP[1:0]= 11)"并 通过 GPIO_DIR 和 GPIO_CON 寄存器仅连接 AIN2和 AIN3上的 ACX1和 ACX2信号? 然后、我将使用 DRV8837等电机驱动器来反转电桥上的电压。
- 我想我从图82中得到的信息是、当 ACX1为高电平(和 ACX2为低电平)时、基准电压预计为非反向电压(REFP 上的电压高于 REFN)、反之亦然(在交流激励模式下)。 这是正确的、还是自动选择正确的极性?
- 为了节省电流、我想禁用电桥的电流消耗。 为此、我将禁用交流模式并将两个引脚驱动为低电平、从而使电机驱动器的输出保持浮动。 由于基准输入随后连接到浮动输入、这是否有任何问题(除了我无法测量之外)?
因此,可取的联系是:
REFP0 ->桥式驱动器的正输出
REFN0 ->桥式驱动器的负输出
AIn0 -> AS REFP1 ->分压桥式驱动器的正输出
AIn1 -> AS REF3n1 ->分压桥式驱动器的负输出
AIN2 ->作为 GPIO -> ACX1
AIN3 ->作为 GPIO -> ACX2
AIN4 ->作为模拟输入-> INP
AIN5 ->作为模拟输入-> INN
Gerald、提前感谢