This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:累计采样时间问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/929894/afe4490-***-sampling-time-concern

器件型号:AFE4490

大家好、

我们的客户正在使用 AFE4490、但他们至少有5个通道发送器和5个通道接收器。 它们使用多路复用器进行切换。

由于开关频率、它们无法满足3ms 的需求。

因此、他们想知道自己是否无法满足要求、这会产生多大的影响? 是否有其他方法对其进行校准?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    由于 AFE4490具有2个 TX 引脚和1个输入通道、它们如何将5个发送器和5个接收器与 AFE4490搭配使用? 换句话说、它们如何在发送器和接收器之间切换?

    也许一个简单的图显示了它们是如何在发送器和 接收器之间切换的、这将真正帮助我们了解这种情况、并在可能的情况下指导它们。  

    此致、

    Prabin。