This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:输入噪声特性

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931363/ads1299-input-noise-characteristics

器件型号:ADS1299

尊敬的 e2e 支持:

我正在寻找有关 ADS1299输入噪声的详细信息。

我们是否有关于输入电流噪声的任何数据、或除数据表中提到的1µVpp μ V 输入参考噪声之外的任何其他数据?

我们正在尝试弄清楚我的客户测量的低频噪声大约为30到50µVpp μ V、这是所有信号所共有的。

我可以在 PM 中共享它们的测量值和原理图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在我们的论坛上发布客户的问题。

    噪声源可能由50Hz 或60Hz 下的环境电力线噪声决定。 信号路径组件和电极阻抗中的不匹配会将此常见噪声转换为差分信号误差。 您可以通过对 ADC 数据执行 FFT 来确认这一点。

    如需更多信息、请查看我们的 BIOS 常见问题解答页面和在线 ECG 培训演示(大部分内容也适用于 ADS1299)。

    此致、