This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812:GPIO 持续处理的灌电流大小

Guru**** 2525530 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/931236/amc7812-how-much-sink-current-can-gpio-handled-continuously

器件型号:AMC7812
主题中讨论的其他器件: AMC7836

您好、专家

我的客户有一个已经投入生产的设计、可能会进入这样一种情况:在输出(逻辑低电平)模式下运行的单个 GPIO 可能由 SN74LVC1G58DRLR 逻辑门的逻辑高电平输出(采用+5V 电源)驱动。

预计环境温度为-10C 至+50C。

这种情况会对 AMC7812造成损坏、还是可以接受?

感谢你的帮助。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    它可能会导致损坏、但很难说。  我们没有 ABS。 最大 但类似器件(AMC7836)的规格限制为5mA。  在这种情况下、SN74LVC 器件可提供高达32mA 的电流、因此我怀疑我们有这么大的裕度。  如果这是一个非常短暂的情况(几微秒)、那么它应该是可以的。  我认为他们应该努力防止这种情况。

    谢谢、

    Paul