请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1274 主题中讨论的其他器件:ADS1278、
您好!
我正在尝试使用 Arduino 开发动态采集系统、因为它通过 SPI 连接到 ADS1274EVM 模块。 但是、我在 SPI 通信协议方面没有经验。 您能给我发送一个代码示例来执行通信吗?
谢谢、
电子邮件:chowers2@yppdt.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请看下面适用于 ADS1274的 ADS1278线程。