This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:关于实际转换时间

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/928519/ads1220-about-actual-conversion-time

器件型号:ADS1220

大家好、

 

我们想知道以下条件下的实际转换时间[ns]。

 

[条件]

正常模式(256kHz 调制器时钟)

单次触发

内部振荡器

数据速率为20sps

 

然后、t (CLK)为204850、但我无法转换为时间[ns]。

因此,我有两个问题。


 

[第1季度]

您能告诉我们 t (CLK)的含义吗?

那么、在以下时序图中"t (CLK)"在哪里?


 

[第2季度]

我想知道转换时间[ns]的计算方法。

您能告诉我们这种方法吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    当使用内部振荡器时、tclk 周期基于内部振荡器频率(tclk = 1/fclk)、当使用外部时钟时、该周期基于外部时钟频率。  因此、使用时钟周期的数量而不是特定的时间、因为时钟频率会因使用情况而异。

    内部振荡器的 tclk 设计为大约4.096MHz 时钟。  ADS1220数据表8.3.5部分的顶部对此进行了讨论。  因此、tclk 周期为1/4.096MHz。  然而、内部振荡器时间的变化可高达 +/-2%、这与总转换时间成正比。

    因此、我认为、时钟混淆的一部分是 ADS1220是一款 Δ-Σ 过采样器件、转换时钟与 SCLK 频率无关、而是与调制器时钟(256kHz)有关。  因此、对于 Q1、图63不适用于总转换时序。  您需要使用表11转换时序。  如果使用内部振荡器、您还需要考虑将50us 的振荡器启动时间添加到表11时序中。

    转换周期长度的 Q2时序通常为50us (SS 模式下的振荡器启动时间)+(204850 tclk 周期)*(1/4.096MHz)。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob-San:

    感谢您提供的信息和友好的支持。

    我非常感谢你的合作。

     

    此致、

    隐藏