This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:输出电压不是正常输出

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1165013/dac80501-output-voltage-is-not-output-normally

器件型号:DAC80501

你好。

我将使用 DAC80501设计电路。

请告诉我、是否有方法可以提高正常输出的输出电压。

作为一种现象、距离设置数据8000h 越远、它偏离理论值的程度就越大。

附加电路图数据、测量数据(TP11)和输入波形数据。(CH1.SCLK、CH2.SDIN、ch3.sync-)

・内置 REF。 (DEV x1、增益 x2)

・我在 SPI 模式下使用它。

・它在60ksps 下使用。 SCLK 为12.5MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有几个问题。

    您在电路上测量这些值的位置是什么?  IC26之后?

    2. 您是否在 DAC 的 REFIO 引脚上放置了电容器? 否则、我建议在 REFIO 引脚附近放置一个150nF 的最小值

    确保 REFIO 测量的电压为2.5V

    对上述变化重复实验、并测量 DAC 输出引脚2上的输出电压。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK

    感谢你的建议。
    问题已解决。

    似乎没有很好地选择运算放大器、似乎有必要为此电路选择一个由+5V 单电源供电的轨到轨类型运算放大器。

    此致、

    YUto