This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:加电初始化系数 RAM 偶尔出现故障

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163361/afe58jd28-power-up-initialization-coefficient-ram-occasionally-fails

器件型号:AFE58JD28

大家好、团队成员:

   我的客户使用 AFE58JD28、他们发现 在首次加电以配置系数 RAM 时、有时会出现一些芯片系数 RAM 配置故障。

   该器 件上有多个 AFE58JD28器件、FPGA 操作是同时配置多个具有相同值的芯片、只有部分芯片发生故障、并且是随机的。

此外:  

在配置系数 RAM 时、它已通电很长时间、这证明加电时序没有问题。

2.配置 SPI 时钟为3.75M、多个 AFE58JD28 SCLK、SEN、信号在 FPGA 端是公共的、SDIN 在 FPGA 端是一对一的关系。

3、系数 RAM 的配置是根据技术规格完成的

您能否给出一些调试建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、  

    由于大量客户请求、我们有关此主题的专家目前已被占用。 我们注意到这一要求,将在10月25日星期二之前作出答复。 感谢您的耐心和理解。  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、海尔、

    这不是预期的器件行为。 让我提出几个问题来调试这个问题-  

    1.您如何确认系数 RAM 中存在写入错误? 您是否正在读回寄存器内容?  

    2. 在完成对所有系数的写入后、是否将 load_memory 设置为1?  

    3.您能否修改 SPI 时钟频率(例如500kHz 和10MHz)并观察错误率?  

    谢谢、

    Karthik