请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS122C04 尊敬的 TI 团队:
我正在使用 ADS122C04进行设计、以转换传感器信号。
传感器上的信号摆幅为0~5V、开始时偏置电压为2.5V。 (在大多数情况下、垫会随应用而变化)
传感器与偏置电阻串联并连接到5V 电源。
偏置电阻器可调节以实现所需的偏置电压。
为了最大限度地提高信号摆幅、传感器信号将连接到 ADS122C04 AINx 中的一个作为 AINp、并将偏置电压连接到另一个作为 AINn 的 AINx。
我期望 ADS122C04输出为(Vsensor-Vbias)。
ADS122C04的问题:
1、不清楚基准电压(REFP、REFN)的功能、基准电压对 ADC 输出的作用是什么?
不同的基准电压是否会导致不同的转换结果?
2.在操作系统时、这是否可以更改基准电压?
例如、在完成转换后、修改 REFP、REFN 的电压并开始另一次转换
谢谢、
cf