This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D500RF:室外应用的校准程序

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D500RF, ADC12D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765419/adc12d500rf-calibration-procedure-for-outdoor-applications

器件型号:ADC12D500RF
主题中讨论的其他器件: ADC12D1000

您好!

我们计划在系统中将 ADC12D500RF 用于 户外应用、但根据数据表、如果工作温度发生显著变化、则需要进行校准。

因此、有两个问题:

1. 是否可以将 ADC12D500RF 用于 仅 使用加电校准程序进行连续数据传输的户外应用

2.您是否有测量结果或有关 ENOB 或 SNR 下降与温度变化的任何信息?

谢谢!

此致、

Sergey Tikhonov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sergey

    这可能是可行的、具体取决于应用的性能要求。 应在系统温度稳定且接近预期温度范围的中间位置(如果可能)的情况下对器件进行校准。 随着温度从校准温度点升高或降低、器件线性度将逐渐降低。

    所附演示文稿中的数据取自 ADC12D1000 (上一代器件至 ADC12D500RF)。 它显示了在不重新校准的情况下、性能如何随着温度的变化而降低、以及如何在重新校准后恢复性能。

    e2e.ti.com/.../ADC12D1000-FSR-and-Dynamics-vs-Temp-Without_5F00_With-Recal.pdf

    此致、

    Jim B