主题中讨论的其他器件:ADS122C04
您好!
我正在尝试使用此 EVM 和 STM32F446RET6微控制器进行原型设计。 我认为我已经正确配置了 EVM 以与另一个 MCU 通信、但我似乎无法在任何 I2C 地址从 ADC 获得 ACK、而其他器件会作出响应、因此我认为我的问题与我在 EVM 上进行的修改有关。
我已删除以下组件和跳线:
- 删除了 R57 和 R60、将地址行跳转到 VDD (3V3)、地址应为45美元。 其他器件的价格为20美元和10美元
- 切断进入 Tiva MCU 的 RST、SCL、SDA 和 nDRDY 的网络连接
- 已组装 JP2和 JP1
- 通过从主机 MCU 板到 J3上3V3和 GND 引脚的跳线为 ADS122C04供电
为了实现与主机的正确通信、我必须进行哪些额外的修改?
此致、
Luke