Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, ADS7961
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D、 ADS7961
我们在手动模式下使用 ADS7961与 SPI 上的 TMS320f28377D IC 相连
要在手动模式下配置 IC,使用0x1000 (选择的通道0)值 ,并且 I m 读取各个通道。
对于 chn0、chn1、chn3和 chn7 、I m 获得完美结果、但对于其他通道、例如2、4、5、6、8个字上 I m 获得错误结果。
下面是以 txbuf 形式发送的第 n 个帧的值,我们将得到所选通道的 n+2个帧的结果。
chn0 = 0x1000;chn1 = 0x1080; chn2 = 0x1100;chn3 = 0x1180;chn4 = 0x1200; 等等
提前感谢
UMA