主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y、 ADS8900B
使用 MSP432E401Y 将 ADS8910B 设置为四路 SSI 模式的推荐方法是、首先配置 MCU SSI 端口用于4线 SPI 并写入 ADC 的配置寄存器、然后将 MCU SSI 端口配置为四路 SSI 模式。 MSP432E401Y 建议不要从传统 SSI 模式切换到四 SSI 模式:
尽管出现此警告、但仍可接受从4线制 SSI 到四路 SSI 的一次性切换? 是否最好在 MCU 上使用单独的 SSI 端口进行初始4线 SSI ADC 配置和四 SSI 数据检索?
对于这种方法的硬件实现、MSP432E401R 的 SSI_Tx 与四 SSI XDATA0共享、因此 ADC8910B 上的 SDI 和 SDO-0引脚需要连接在一起。 这是否会导致 ADC 端出现任何问题? 在 SDO-0引脚上输出数据时、ADC 是否会忽略 SDI 引脚?