This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:使用此 DAC 或类似 DAC 提供直流信号

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764166/dac39j84evm-use-this-dac-or-similar-dacs-to-provide-dc-signal

器件型号:DAC39J84EVM

可能涉及的人员、

 DAC39J84EVM 的原理图显示、差分 DAC 输出通过具有10MHz 较低截止频率的不平衡变压器转换为单端输出。  

但是、DAC 芯片本身对信号频率似乎没有任何下限。  

我需要提供一个0~60MHz 基带信号、在200MHz 时采样非零平均值。

如何解决此问题?

谢谢!

微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    后续行动:

    我发现 DAC39J84EVM 在其输出端保留了一个差分选项。 从理论上讲、我可以绕过两个变压器、并将差分 DAC 输出直接连接到两个匹配的 SMA 连接器。 这是我想要的。

    但是、如何在不影响带宽的情况下可靠地绕过变压器?
    如果您已经离开了一对差分端口、必须有一种方法来使用它、对吧?
    我期待您的帮助!

    谢谢你。

    微裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiyu、

    我向您发送了另一篇文章、介绍了如何绕过变压器。

    此致、

    Jim