请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV2548、 TLV2544、 THS1206、 ADS8332、 ADS8331您好!
我正在寻找一个 ADC IC、它能够提供两个基准电压、一个是上电压、另一个是下电压。
MSP430具有这些输入、但对于外部 ADC、我还找不到任何输入、我是否做了一些错误? 人们是否使用将 GND 连接到负基准的差分测量?
例如、我的 Lowes 信号为1、5V、上限为2、5V、因此对于 GND 而言、如果基准电压为2、5V、我将失去1、5V 的分辨率、 在我的 MSP430概念中、我只需将1.5V 电压连接到负基准、现在我可以用12位分辨率测量1V 电压、这就是我想要实现的目标。
谢谢你。