请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7047 主题中讨论的其他器件: DAC7571
我将在我提议的项目中将 ADS7047与 DAC7571一起使用。 我一直在研究 ADC 和 DAC 的关键参数和特性。 在将这两个器 件放在单个电路上时、分辨率 n 必须与这两个器件相等、以便正确采样和重建信号。
在设计电路项目时,需要考虑(或必须相互同意,或必须同步(我不确定是否有更好的说法)) ADC 和 DAC 的哪些其他关键参数,其中使用了两个器件?
谢谢你。