This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7039-Q1:SPI 时序、16个 SCK 脉冲输入

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762056/ads7039-q1-spi-timing-16-sck-pulses-input

器件型号:ADS7039-Q1

你好

在/CS=L 周期内、我必须向 ADS7039输入16个 SCK 时钟、

如图所示、因为我的处理器的 SPI 功能受到限制。

现在、我想知道 ADS7039如何对这些额外的 SCK 脉冲做出反应。

ADS7039能否使用前12个脉冲输出正确的数据、以便我们可以忽略后4位数据?

非常感谢您的参与。

Ryuji Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuji-San、


    我们建议您遵循以下原则:使用12个 SCLK 时钟输出数据、然后将/CS 恢复为高电平。 我不知道器件在您时钟输出16个 SCLK 时进入的任何特定模式。 但是、在加电后的第一次计时时、如果有16个 SCLK、器件会进入偏移校准。

    同样、我们建议发送12个 SCLK 以读取数据。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Joseph

    我将学习如何使用 SoC 实现这一点。

    Ryuji Saito