This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700:为 TMSTP 输入连接 LVDS 源的推荐方法

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761798/adc12dj2700-recommended-method-of-interfacing-a-lvds-source-for-the-tmstp-inputs

器件型号:ADC12DJ2700

您好!

我有一个来自 Xilinx Ultrascale 的 LVDS 输出、希望将其连接到 TMSTP 输入、并将其用作 JESD204B 同步。

我知道、当 TMSTP 用作 JESD204B 同步时、它需要低电平有效信令、因此需要直流耦合。

您能建议这样做吗?

Xilinx LVDS 规范:

谢谢你

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    我们的专家之一是查看您的查询、并很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    由于 TMSTP 输入的共模电压要求较低、因此我们强烈建议使用/SYNCSE 输入来实现 JESD204同步。
    您可以使用 Xilinx FPGA 的 LVCMOS 输出、也可以使用 LVDS 输出对并使用分立式 LVDS 至 LVCMOS 转换器 IC 转换为 SE、以驱动/SYNCSE 输入。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您澄清并建议更好地使用 JESD204B 同步。

    目前、Xilinx JESD204 IP 使用 LVDS 接口。

    我们将努力将其更改为 CMOS 或使用外部 LVDS-CMOS 转换器。

    我仍然希望能够为我的问题找到解决方案。

    如果 TI 设计的此类接口具有较低的 CM 要求、则肯定可以满足该要求。

    谢谢你

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    TMSTP+/-输入使用与 CLK+/-和 SYSREF+/-输入相似的输入电路。 这样做是为了在这些输入和施加到 TMSTP 的信号之间提供更好的性能匹配。 遗憾的是、这意味着直流耦合 TMSTP 或/SYNC 信号必须满足与 LVDS 不兼容的低共模电压要求。 无法使用分立式终端从 FPGA LVDS 输出转换到 TMSTP+/-输入。 使用电阻分压器实现所需的共模将导致差分幅值低于所需值。 唯一的解决方案是使用 LVDS 到 LCPECL 或 LVPECL 缓冲器 IC 以及一些附加的板级端接电阻器、并设置 TMSTP_LVPECL_EN = 1。
    当为 JESD204B /SYNC 使用 FPGA LVDS 输出时、在任一情况下都需要转换 IC。 因此、为简单起见、我们建议使用/SYNC_SE 输入而不是 TMSTP+/-输入。
    此致、
    Jim B