请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS4246 主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM
我 的带 TSW1400的评估板 ADS4246EVM 已经推出、我正在尝试启动并运行系统、但需要一些帮助。
说明是启动软件、选择422x ADC、并在提示上载固件时单击是。
下载固件后、将显示一条消息
我可以按 OK 并尝试捕获、但不会在图形上显示任何内容。
我已经尝试过几次没有成功的情况,因此需要一些帮助。
您能否确认 ADC 板所需的时钟特性? 我在 EVM 文档中找不到任何规格。 我只需要在76MHz 下工作。 目前、我在76m 处输入500mVp-k 方波。