This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS1299:我需要的不仅仅是数据、如 ADS1299 EEG 程序

Guru**** 2867890 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761579/linux-ads1299-i-want-more-than-data-like-ads1299-eeg-program

器件型号:ADS1299
Thread 中讨论的其他器件:ADS1292

工具/软件:Linux

我在 Raspberry PIE 和 ADS 1299之间进行程序通信。

我使用 RDATA 接收数据。

因此 、我一次只能接收一个采样数据。

但是、ads1299 EEG 程序 能够从一个 CS 低电平~高电平定时接收多个采样数据

如何从 Raspberry 获取数据? 如 ads1299 EEG 程序。

我的 C 代码逻辑

if (digitalRead (PIN_DRDY)=low){
int32_t 输出[9];
sendCommand (_RDATA);
int32_t dataPacket;

unsigned char* dataByte;
for (int i=0;i<9;i++){
for (int j=0;j<3;j++){
dataByte = dataTransfer (0x00);
dataPacket =(dataPacket <<8)|* dataByte;

output[i]= dataPacket;
digitalWrite (PIN_CS、HIGH);
返回输出;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keunsoo、

    感谢您的发帖!

    我建议下载 ADS1299EEGFE-PDK 的软件、该软件位于 :www.ti.com/.../ADS1299EEGFE-PDK

    如果您接受我朋友的请求、我还可以向您发送适用于 ADS1292的 LabVIEW 软件(包括 C 代码)、这可能会有所帮助。

    请记住,代码按“原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 ADS1299EEGFE-PDK 板和 ADS1299EEGFE-PDK 应用程序

    这张 osloscop 图片也是 ads1299EEGFE-PDK 应用程序的图片

    但是、我只需要在 Raspberry Pies 等其他设备上重新接收上述数据(一次有许多样本)。  例如 ads1299EEGFE-PDK 应用

    仅使用 Raspberry PI 和 ads1299EEGFE 板、不带 ads1299EEGFE-PDK

    没有 ADS1299EEGFE-PDK 是不可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keunsoo、

    很抱歉、我最初不理解这个问题。

    我想您要问的是、如何连续接收数据、而不是一次接收一个样本。 对吧?
    您需要在不使用 MMB0模板的情况下执行此操作、而是使用 RaspberryPi。 对吧?

    请查看 ADS1299数据表的第9.5节。 特别是9.5.3.7、RDATAC:连续读取数据。
    这些线程也应该有所帮助: e2e.ti.com/.../2190119
    e2e.ti.com/.../346609
    e2e.ti.com/.../452144