请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我是 TAewoong Park、
我的 ADS1299有一些问题、即通道间 偏移问题、例如信号下方的问题。
我希望看到相同的偏移信号。 我是否有任何解决方案?
最棒的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是 TAewoong Park、
我的 ADS1299有一些问题、即通道间 偏移问题、例如信号下方的问题。
我希望看到相同的偏移信号。 我是否有任何解决方案?
最棒的
大家好、Taewoong、
感谢您的发帖!
我们将需要更多信息来了解您如何进行此测量。 您能解释一下输入是如何配置的吗?
通常、通过将两个通道输入短接在一起并将它们连接到共模电压来测量偏移。 您可以尝试将通道设置为首先使用内部输入短路配置进行比较。 这将仅告诉您 ADC 通道的偏移电压。
接下来、您应在外部将输入信号连接短接在一起。 这将告诉您信号链引入了多少额外偏移。
最后、Y 轴的单位是什么? 如果该数据已转换为"伏特"、则范围非常大、从0V 到-200mV。 必须在那里执行其他操作。
此致、