This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/ADS1298:ADS1298

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1298ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770592/compiler-ads1298-ads1298

器件型号:ADS1298

工具/软件:TI C/C++编译器

主席先生,

我已开始在 ADS1298 IC 上进行工作、对其 EMG 测量的数据表进行了详细研究、并借助数据表使其电路运行。 现在、我想将该 IC 与 Aurduio Uno 连接。 我在互联网上看到了很多使用 aurduio uno 迭代1298广告的代码。 因此、选择一个用于 EMG 测量的代码有点困惑。 您能否建议我链接适当的代码。 因此、我可以使用简单的方法来处理我的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    我唯一可以推荐的代码是 ADS1298ECGFE-PDK 产品页面上的代码。 网址: www.ti.com/.../ADS1298ECGFE-PDK

    请记住,代码按“原样”提供,不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我没有找到给定链接的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"ADS1298性能演示套件的固件源"描述旁边有一个红色按钮、显示"Download"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

     我已经学习过这个软件、但是对这个软件的使用有点困惑。

    1.如何将此软件与 Arduino Uno 板配合使用、以及如何在 Arduino uno 的串行监视器上获取输出。

    该软件还如何与 ADS1298连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anurag、您好!

    抱歉、我在上一篇文章中强调了错误的下载。 我已更正上述帖子以反映这一点。

    软件源可用作与 Arduino uno 板连接的示例-未经修改就无法直接兼容、请记住、代码按"原样"提供、不支持修改/更改。 另请注意、该软件针对我们的评估平台进行了优化、因此可能不适合终端设备应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

       在您的已切面链接中、此软件在作为附加图像进行安装后不会打开。 安装后也没有快捷方式 Generate。 此外、在 连接到 Arduino uno 之前、我将如何检查 ADS1298 IC ckt 是否工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    感谢您回复我的所有帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    您是正确的、我很抱歉-我不确定为什么代码下载在固件下、但确实如此。

    您可以自行下载固件、但我继续压缩了 c 文件并将其附加到该帖子。  

    此外、我在以下链接中为 ADS1298找到了一个 CCS (code composer studio)项目:  

    这些项目可能不像您找到的其他 Arduino 项目那样有用、因为它们与 EVM 附带的 MMB0板连接-不是 Arduino。  

    e2e.ti.com/.../8780.src.zip