This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 集成型精密 ADC 和放大器;DAC

Guru**** 723350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/770300/integrated-precision-adcs-dac

 在具有单个 SPI/I2C 接口的单个封装中需要一个非常简单的超低成本单通道 ADC + DAC。

8位低采样率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    我们的 AMC78xx 产品在单个封装中同时包含 ADC 和 DAC、但这些产品中没有一个仅提供一个通道。

    如果您可以使用分立式组件、 ADS7040 (带 SPI 的8位1 MSPS SAR ADC)或 TLA2021 (带 I2C 的12位3.3kSPS Δ-Σ ADC)是应满足您要求的低成本 ADC。

    如果您可以提供有关 ADC + DAC 组合需求的更多详细信息、那将会有所帮助。