Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS114S08尊敬的 Bob:
电源噪声是正确的。 我们的 SMPS 噪音很大、我们更换了它、所有问题都得到了解决。 我们获取杂散值的状态寄存器也会停止。 找到非常稳定的读数、ADC 给出的杂散零电压也被停止。
随附了我们的原理图供您参考。如果需要进行任何更改、请提出建议。
还有一点是,当我们为 TP2提供-0.34伏时,我们在 E1点得到-1.68伏(运算放大器级2的增益为5)。 但 ADC 提供的输出为-0.33.1伏。 即、我们将得到0.028伏的偏移。 正电压也是如此。
请说明为什么会出现20-30mil 的偏移。