This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:VOCM 引脚输入电压范围是多少?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/795427/ads4249-what-is-the-vocm-pin-input-voltage-range

器件型号:ADS4249

您好!

我的客户想知道 VOCM 引脚输入电压范围? 可以 施加0.95V (ADS4249的 CM 电压)吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jugar、

    VCM 范围为.95V +/- 0.05V。 不应向该引脚施加任何电压、因为仅输出 VCM、因为.95V 是在器件内部生成的。

    优素福