This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:有关单极电源设计、参考电压和交流导联脱落阻抗检查的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/794627/ads1299-questions-about-design-with-uni-polar-power-supply-referential-montage-and-ac-lead-off-impedance-check

器件型号:ADS1299

您好!

我正在设计用于 EEG 采集的 ADS1299的原理图。 我计划使用具有8个正极引脚、SRB1和偏置输出的参考配置。

我希望 PCB 保持尽可能小、因此计划使用单极电源(避免使用额外的逆变器、-2.5V LDO 和2.5V LDO)。  

我使用的是具有充电 IC、5V 升压 IC 和3.3V LDO 的3.7V Lipo 电池。

我在 这里读到 ,使用单极电源和双极电源在性能上没有不利的地方。 我知道必须施加共模失调电压、以使正极引脚达到1/2 Vs、但不完全了解其余配置。 为此、我是否需要考虑任何其他硬件? 原理图上的 ADS1299引脚连接有什么变化吗? 还是仅限于寄存器配置?

2.我不完全理解 AGND 和 DGND 连接。 我看到过一些仅使用单个接地的设计。 我标记的接地端是否正确? 我的电源电路中的所有接地均为 AGND、3.3V LDO 上的接地除外、这是我的 DGND? 使用单极电源时、我是否仍然需要单独的模拟和数字接地? 我了解使用双极电源是否为 AGND 将为-2.5V、DGND 将为0V。 但对于单极、两者都是0V? 我在 EEGFE-PDK 数据表的图62中看到、AGND 和 DGnd 使用一个0欧姆电阻器连接在一起。 是否建议这样做? 如果是、我应该在哪个阶段将它们连接在一起?  

3.与上一个问题相关的是,AVdd-AGND 和 DVdd-DGnd 之间是否只需要去耦电容器? 我也见过 AVdd-DGnd 之间有电容的设计、这是必要的吗? AVdd-AGND 之间需要多少个去耦电容器? 我看到一些设计仅采用一对并联1uF 和0.1uF 电容器、而其他设计则采用其中的3个并联电路。

我已将 AVdd1与 AVdd 连接、AVss1与 AVss 连接。 这是否正常? 数据表显示 AVdd1适用于电荷泵块、它应与 AVdd 星形连接。

5. 5V 升压转换器可提供5V 电压,输出电流为500mA,输出电压纹波为+/-25mV。 3.3V LDO 可提供250mA 的输出电流。 首先、我假设这是足够的电流来驱动 ADS1299、STM32F4 UC 和 AN1325A BT 芯片? 其次、25mV 纹波是否会影响 ADS1299的性能?

6.我想以 SRB1为基准测量所有正电极输入。 是否最好像我所做的那样将所有负输入与 SRB1连接在一起? 或者、我应该改为通过 MUSF1寄存器使用内部输入多路复用器并使负引脚悬空? 我还需要使用交流导联脱落。 因此、我希望在 SRB1电极上输出交流导联脱落信号、并将其记录在8个正电极上、以便为每个电极获取单独的阻抗测量值。 这是可行的吗? 这是否会影响我应该如何将负输入连接到 SRB1 (通过线缆或使用输入多路复用器)。

7.由于我使用参考电压、所以我不能在正负引脚之间使用差分电容器(因为所有负引脚都与 SRB1连接在一起)。 而是使用分流电容器接地。 这会对 CMRR 产生很大影响吗? 是否有任何方法可以在所有通道中使用具有 SRB1的差分电容器?

8.保护! 我在每个电极和引脚之间有一个串联的5k 电阻器。 这足够了吗? 我见过采用 ESD 芯片的设计。 有必要吗? 此外、在电源管理方面、我是否应该有过压/放电/电流和短路保护 IC 来保护 ADS? 还是在充电器打开时开关断开了5V 升压和 ADS 电源?

9.最后,如果能够指出我的设计中的任何不良元素,或者对如何改进设计以实现更高质量的 EEG 有任何建议,我将不胜感激。

提前感谢您对此提供的任何支持。

 

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您提出 ADS1299出色的问题! 我们将在复活节假期至22日星期一。 我们的一位生物潜能专家将在周末假期后与您联系。 同时、请在此处查看一些常见问题 ADS129x:
    e2e.ti.com/.../772058
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    首先、请允许我说、我们非常感谢您对 ADS1299的关注。 我们知道您已经使用我们的器件了相当长的一段时间。

    我认为,如果你能把你的问题分成不同的帖子,我会更容易理解。 这个线程中有太多不同的主题需要同时处理。

    最后、我想您会发现、您的一些问题过去在这个论坛上被问及并得到了解答。 请尝试进行快速搜索并包含搜索词"ADS129*",以查看是否可以在此处找到答案。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 抽出宝贵时间为您服务。

    很抱歉发帖太长了! 这不是最初的目的、但我在过去添加了越来越多的内容。

    我现在已将其分为两个单独的帖子(一个与电源管理相关、另一个与 SRB1相关)。

    我花了一些时间搜索论坛、找到了一些有趣的帖子、这些帖子改进了我的问题、但如果可能、我仍希望对这些主题进行一些澄清。

    请随意删除此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Mark!