请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1220 大家好、
我的客户希望使用 ADS1220测试4线 NTC、该表显示了 NTC 的温度和电阻。
您能不能帮助评论一下、对于此 NTC、我可以使用图79电路吗?
NTC 是否会影响输入和基准输入的 RC 滤波器设计?
我是否仍可以参阅第9.2.2.2节和9.2.1节中 有关 RF1、RF2、RF3和 RF4设计的说明?
Lacey
非常感谢!