This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1206:DATA_AV 问题

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: THS1206
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/792325/ths1206-data_av-issue

器件型号:THS1206

大家好、

根据数据表的说明、DATA_AV 信号之后的第一个 RD 脉冲输出为通道1、第二个 RD 脉冲输出通道2、第三个 RD 脉冲输出通道3和第四个 RD 脉冲输出通道4。
基于上述时序控制、DATA_AV 信号之后的 RD 脉冲与相应的通道编号不对应。
当电源初始化时、第一个 RD 脉冲输出通道4、第二个 RD 脉冲输出通道1和第三个 RD 脉冲输出通道2、第四个 RD 脉冲输出通道3。

CH1上捕获的数据在 CH2上输出、而 CH2数据在 CH3上输出。  

请帮助您建议如何解决此问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    在不查看系统时序的情况下、我目前唯一的建议是返回并再次查看数据表。  THS1206是一款管线转换器、数据表中有有关何时开始根据器件配置和 FIFO 触发电平施加 RD 脉冲的具体说明。  请提供控制线的屏幕截图、我们可以帮助您进一步调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1:系统的初始配置时序如下(图1):
    1.1上电后、首先向 HS1206写入复位信息。 《第401号决定》
    1.2清除复位 H'400
    1.3将工作模式写入 CR0 H'098
    1.4写入 FIFO 复位控制信号/ CR1模式配置 H'492
    1.5清除 FIFO 复位 H'490

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Johnson、

    您能否获得显示测试台捕获的逻辑分析仪捕获? 请包括初始化序列、直到第一批读取周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    下面是异常(顶部)与正常(底部)初始化序列向上比较。  

    由于 FPGA 不间断断电、并且重新配置时间可能会在 CS0 = 0 / CS1 = 1时重新配置、这是因为在初始化期间 CS0 / CS1的状态可能不一致。
    但是、初始化操作中有一个全局复位指令、在配置复位影响之前、该指令不应进入 CS0 / CS1状态。

    您能帮您研究这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    我离线给您发了一条笔记。 为什么对器件的四次写入(第4个上升/WR 和 CSx)中的时序不同?