This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294EVM:ADC 中第二和八通道的 ADS5294EVM 问题。

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294EVM, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791414/ads5294evm-ads5294evm-issue-with-second-and-8-channel-in-adc

器件型号:ADS5294EVM
主题中讨论的其他器件: ADS5294TSW1400EVM

您好!

我们的一位客户购买了 ADS5294EVM、并面临 ADC 中第二和八通道的问题。

 

您能否查看此问题并提出进一步的建议。

此致、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 ADS5294器件。
    我很快会回答你的问题。

    谢谢你。
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、
    你过得怎么样?
    对于客户 ADS5294EVM、
    如果这是该 EVM 如何工作的问题、
    请参阅《ADS5294EVM 用户指南》、了解内部的所有详细说明:
    www.ti.com/.../ADS5294EVM
    如果这是由于电路板硬件问题、
    请给我们发送一些照片
    例如良好的频道和不良的频道图片?

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、
    谢谢!
    另外、请告知我们
    我们通过 TSW1400EVM 数据采集板一起支持 ADS5294EVM。
    希望您的客户使用的设置与我们使用的设置相同(如 ADS5294EVM 用户指南中所示)。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    以下是我们在捕获 ADC 数据时面临的问题。  

    使用 ADS9294 GUI 将生成双定制模式、作为 ADC ADC 输出通道的 ADC 输出。  

    我们使用 KC705板捕获的这些数据。  

    在捕获所有8个通道的数据时、我们能够正确捕获通道1、3、4、5、6和7的测试模式。

    但是、在捕获通道2和通道8的数据时、我们无法完全捕获生成的图形。  

    那么需要哪些照片呢?

    BR、

    Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、

    你过得怎么样?
    因为我们使用 TSW1400EVM 板来捕获 ADS5294EVM 的输出数据
    它可以很好地捕获所有八个通道的输出数据。 因此我们不能
    直接指出问题来自设备或采集卡。
    首先、您能否尝试不同的测试模式(例如斜坡模式)?
    通常、我们捕获斜坡模式。
    如果仍然无法正常工作、请将无法正常工作的通道输出数据的图片发送给我们
    (例如 CH2、CH8的时域输出数据/采样 D0 - D13)

    非常感谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、