This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-HT:驱动器运算放大器

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-HT, THS4281, THS4521-HT, OPA2333-HT, OPA211-HT, INA333-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791743/ads1278-ht-driver-op-amps

器件型号:ADS1278-HT
主题中讨论的其他器件: OPA820-HTTHS4281THS4521-HTOPA2333-HTOPA211-HTINA333-HT

我正在尝试在输入和基准上为我的 ADC (ADS1278-HT)选择驱动器放大器。

 

我的要求是、

 

系统精度(尝试实现优于16位)、因此低噪声、低失调电压、低温度漂移非常重要

低速(以400Hz 的频率对我的信号进行采样时、ADC 时钟速度为800kHz、频率低于4Hz。 两个1278使用帧同步以菊花链模式排列)

温度(这是170度的高温应用)

传感器类型(0-3.3V 差分和0.5-4.5V 单端)

 

作为参考,我计划使用应用手册“针对优化的18位1MSPS 数据采集块(DAQ)”中的电路

最低的失真和噪声”,但对于 OPA820-HT 为2.5V 基准和 THS4281。 这似乎是明智的、还是其他器件更好?

 

对于差分信号、我计划在传感器和 ADC 之间使用 THS4521-HT。 这似乎是明智的、还是其他器件更好?

 

对于单端信号、我计划使用两个单电源5V 运算放大器进行单端到差分转换、如应用手册 SBAA265中所示。 我要查看的部件是 OPA820-HT、OPA211-HT、OPA2333-HT 和 INA333-HT。

 

INA333-HT 不推荐用于低温增益较低的应用、因此不会出现折扣。

OPA820-HT 具有相当大的偏移和漂移、因此可以打折

OPA211-HT 具有全面的总体性能、因此性能优异

OPA2333-HT 具有极低的偏移和漂移、低噪声。 但我不确定其闭环输出阻抗(另一个问题已发布)和 IT 速度(如果这对我的应用很重要)

因此,我想知道 TI 会为上述产品推荐哪些运算放大器(仅-HT 部件)?

 

此致

 

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提出的建议看起来合理。 OPA2333-HT 的输出阻抗与频率间的关系在 psice 模型中建模。 产品文件夹中提供的 TINA 参考设计显示了您正在寻找的图。

    谢谢
    Christian