This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P49:请求时钟输入的振幅

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/789534/ads62p49-asking-for-amplitude-of-the-clock-input

器件型号:ADS62P49
主题中讨论的其他器件:DAC34SH84EVMCDCE62005

您好!

我使用 DAC34SH84EVM 为 TSW4200-ADC (ADSP62P49)提供 CLK 250MHz。

我在 J9使用1 GHz 的外部 CLK、在 J10 J11上获得250 MHz 的输出 CLK。 然后、分频后的输出 CLK 被馈送到 J19处的 TSW4200-ADC。

在 TSW4200-ADC 中、J19处的外部 CLK 要求为1.5Vpp、而输出 CLK (J10)的振幅低至-5dBm (相当于0.3Vpp)。

在本例中、我安装了 R120和 R121。 我的问题是如何根据需要将 J10和 J11上的输出 CLK 振幅放大至少约1.5Vpp。

只将 R53 R56 R57 R59连接到 VCLK 以获得更大的振幅是否合适?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Long、

    我已将您的问题转发给负责该器件的工程师、他很快就会回来。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Long、

    您的问题似乎与 CDCE62005时钟芯片有关。 我将您的问题转发给时钟和计时团队。 他们很快就会与您联系。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Long、
    请将 CDCE62005 U4P 输出类型更改为 LVCMOS。

    此致、
    肖恩