主题中讨论的其他器件: SN74LVC244A
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我计划使用 ADS1220执行 TC 测量。 我有8个 ADS1220通过 SSI 与 Tiva 通信。 我正在寻找最佳序列而不影响测量精度。 最初、我计划在每个 ADS1220上启动 ADC 转换、然后对于下一次扫描、我计划启动内部温度。 转换、以执行 CJC 并获得最终结果。 但是、由于 ADC 和 int 之间的延迟、不确定这是最佳方法。 每个 ADS1220上的温度传感器读数。 该延迟是否会影响我的读数的精度? 谢谢。。。