主题中讨论的其他器件:ADS122U04、 ADS1220、 ADS1235、 ADS1261、 ADS122C04
大家好、
我正在研究如何使用 ADS1232或类似的器件进行 电阻式电桥测量。 我使用的传感器的电阻范围为3欧姆(正常未拉伸配置)至22欧姆(完全拉伸)。 我将使用微控制 器连接模数转换器。 我还有3.3V 或5V 的电源电压。 因此、首选单极电源。 一些初始实验显示了恒定电流激励的更好结果、我可以看到一些 TI 芯片支持这种特性。 我能够通过大多数方法(SPI、UART 等)进行通信、因此我没有偏好。 我还了解了 ADS1220、 ADS122U04和其他器件。
我不熟悉电阻式电桥测量、因此非常感谢您提供有关此 ADC 优缺点的一些建议、而不是您范围内的其他建议。 首选更高的分辨率、因为该传感器的最终目标是对其进行定位测量的特性描述。
感谢你能抽出时间。
此致、
Zoran