This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18:LVDS 布局最佳实践?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825554/afe58jd18-lvds-layout-best-practices

器件型号:AFE58JD18

在数据表中、我们为 LVDS 布线提供了以下指导:

为了保持正确的 LVDS 时序、所有 LVDS 布线必须遵循受控阻抗设计。 此外、所有 LVDS 布线长度必须相等且对称;TI 建议保持布线长度变化小于150mil (0.150英寸或3.81mm)。

布线 CML 线路时、布线必须设计为50 Ω 受控阻抗、如图97所示。 必须尽可能匹配不同线路的布线、以最大程度地减小通道间偏差。 但是、与 LVDS 接口相比、布线长度匹配对于 JESD 接口不太重要。

我的客户未使用 JESD 接口。  但是、每个器件至少使用一个通道的 LVDS 输出。  您是否有关于这些布线布局的更多信息?  它说所有 LVDS 布线都必须设计为受控阻抗、但听起来50欧姆规格似乎仅适用于 JESD。  您能为我澄清一下吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    LVDS 通道的布线必须具有100欧姆的受控差分阻抗。