This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:CONFIG59 0x3B 位[15]语义

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825153/dac38j84-config59-0x3b-bit-15-semantics

器件型号:DAC38J84

您好!

图56显示、mem_SerDes_REFCLK_SEL = 1将绕过 DAC PLL 并直接从 DACCLKP/N 引脚获取串行器/解串器参考时钟。

您是否愿意确认 CONFIG59[15](SerDes_clk_SEL)= 1是绕过 DAC PLL 的值?

满怀希望地感谢--Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    Config59[15](SERDES_CLK_SEL)= 1以将片上 PLL 用作 SERDES PLL 参考源

    = 0表示外部时钟基准

    这是通过器件操作通过器件 GUI 确认的