This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:ADS1262EVM、基于温度的 LabView 自动校准

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822001/ads1262evm-pdk-ads1262evm-labview-auto-calibration-based-on-temperature

器件型号:ADS1262EVM-PDK

您好!

我正在评估 ADS1262EVM-PDK。   我更改了提供的 LabView 代码、以允许流式传输数据、从而实现更长的数据收集。   LabView 函数会调用一些 TI 似乎不提供源代码的较低级代码。   我开始运行受控温度稳定性测试、在监控评估板的同时保持温度恒定。   我看到的是报告的值中的步骤。   

如果我不得不猜测、我似乎没有源代码的基础代码可能会监控 IC 的温度、并在温度发生某种程度的变化时运行某种校准。  

是否可以将此问题传递给开发较低级代码的组、看看他们是否可以确认我看到的内容。   如果发生这种情况、这不是问题。  我只是想了解它为什么这样做。     

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、joeqsmith、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    遗憾 的是、ADS1262EVM-PDK 低级固件是由第三方编写的、因此我不知道引擎盖下面到底发生了什么。 我认为固件不会以任何方式校准或有意修改数据。 如果是、则 EVM 将无法提供可靠的方法来评估真正的器件性能。

    您使用什么温度来测试 EVM 和主板? 我知道主板上的某些组件的工作温度范围非常有限、因此如果您在极端或极端温度下工作、可能会遇到问题。在0-60°C 温度范围内可能是可以的。 您是否看到数据也在室温下发生跳跃? 您可以共享的任何数据都很有用。

    另一件可能发生的事情是、如果您修改了一些影响数据传输方式的较低级 LabVIEW 代码、则可能会由于数据未对齐而开始获取损坏的数据。 要查看是否出现这种情况,您可以尝试用原始 Collect VI 替换执行数据收集的修改后的代码,以查看跳转是否消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    通常情况下、我怀疑用户会使用 ADCPro 收集数据以进行短期运行。  这些变化不是即时的、我怀疑这是因为 ADC 的温度变化需要一些时间。   我在讲几个小时。  

    我第一次注意到这种转变时、我用毛巾盖住了电路板。   在控制温度时 、我看到移位从室温变为30°C、然后将其恢复到22°C。   

    这些变化在1V 信号中大约为10到20uV。   一旦稳定下来、温度需要改变一个相当大的值、然后我才会看到它再次升高。  

    我将继续以22°C 的温度运行电路板、以查看它是否曾在恒定温度下发生变化。   如果它在24小时内保持稳定、 我的下一步将是读取每个集合上的所有寄存器、并检查它们是否已更改。    我将告诉您我发现的内容。   这真的很奇怪、我在数据表中看不到会导致我相信它是 ADC 的任何东西。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴地说、这完全是我如何构建软件的问题、与 TI 提供的较低级别的代码无关。   感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、joeqsmith、

    我很高兴听到您解决了这个问题! 感谢您的介绍。