This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101C085:DAC101C085数据地址

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC101C085, DAC101C081
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821880/dac101c085-dac101c085-data-address

器件型号:DAC101C085
主题中讨论的其他器件: DAC101C081

问题1:A 组地址是否与 DAC101C085的设置相对应? 组 B 地址是否与 DAC101C081的设置相对应?

问题2:DAC101C081的 ADR0具有三种配置、如框 C 所示。其中、浮点和 GND 配置方式相同、对应的地址相同。 如框 D 所示、DAC101C081的 ADR0配置只有两个有效? 在这里写3有什么意义?

问题3:DAC101C081的地址配置引脚仅为一个 ADR0、因此仅选择 C 中显示的三种配置(三种配置均为"-")。 为什么有不同的地址? 如框 D 所示

问题4:这个表列出了 A6-A0的地址位、加上一个1位读取/写入标志来构成完成地址。 例如、它是正确的吗?

                 二进制文件           十六进制

地址示例:  1000110

写入地址:     10001100          0x8C

读取地址:     10001101          0x8D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    此数据表中存在拼写错误/模糊。  您突出显示为组 A 的地址对于 DAC101C085有效。  您在组 B 中突出显示的地址是所有使用相同 I2C 总线的器件在设计中需要避免的地址。 这是由于器件中的问题、它将错误地 ACK 这些地址、但不会锁存数据。  我们正在寻求更新 PDS、以便更清楚地说明这一点。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/616487/2271141

    我认为这应该澄清问题1、2和3。   

    关于问题4:您的地址格式正确。

    谢谢、

    Paul