主题中讨论的其他器件: ADS1015、 TLA2024
大家好、
请帮助我回答客户的以下问题、非常感谢。
所需的 AD 规格是关于的
1.12位(或10位也可接受)、速度约为2ksps。 与微控制器的通信是 I2C。
由于信号是交流信号、因此它可以是差分输入。
具体信号是来自 CT 传感器的±1V 交流电压(电流)、但我需要16个通道。 即使使用多个 IC 也可以。 所有16个通道都是 CT 传感器、因此每个通道都是隔离的。
4、我认为可以使用 ADS7828、所以我购买了评估板。 我认为它无法转换-1V 输入等负值。 如果是、我想介绍另一个广告。
顺便说一下、我能够使用 Microchip 的 MCP3424来实现它、但由于它很慢、我正在寻找早期的一个。 我以为这是贵公司的 ADS7828、但我不确定它是否可以转换负电压。 简而言之、我需要 MCP3424具有快速 AD 转换速度的器件。
此致、
Tom Liu