主题中讨论的其他器件:LMK04828、 DAC38J84、 ADS54J66
您好、Kang、
您之前的帮助。 我已经改进了输出的低频响应、我想在一段时间内检查信号质量。 您能否告诉我如何将外部10MHz 基准连接到 EVM (即我希望与示波器同步以测量输出)。 我已经尝试了 EVM 手册第15页的步骤列表
"使用外部基准的时钟发生器 LMK04828是使用提供给 CLKIN SMA 连接器(J17)的外部基准的时钟发生器。 对于此选项、应卸载 R177、C206和 C121、并安装 R185、R186和 C92。 JP2可保持断开状态以关闭板载 VCXO、从而避免串扰。 该选项允许生成的时钟频率具有更宽的频率范围、但仅受 LMK04828的 VCO 频率范围限制(有关 VCO 频率范围、请参阅 LMK04828数据表(SNAS605)。 可能的时钟输出是 VCO 频率的整数除法、最大除法为32。 LMK04828的 PLL1在此模式下被旁路"
但它不起作用。 我是否错过了任何内容? GUI 显示错误且所有 PLL 均已失锁。
祝你一切顺利、
Kelly