您好、先生、
实际上、我不熟悉 ADS1220、
我在 ADS1220中无法获得稳定的20位。下面是我实际使用开发板的电路:
因此,请告诉我电路中需要进行哪些更改(我没有使用任何 ADC,这是我的第一个 ADC)
提供稳定20位所需的滤波器以及编码所需的滤波器、一些软件算法
如果这不能提供20位的稳定性、那么建议我使用另一个提供20位稳定性的 ADC
我还读了这个链接:它告诉它提供的 是19至20位的稳定。
如果有任何有助于使20位保持稳定的链接、请允许我访问。
请尽快解决此问题。
Pranav K Mudgil