This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5801:AAF 的幅频响应

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817335/afe5801-magnitude-frequency-response-of-the-aaf

器件型号:AFE5801

大家好、

这是为了请求有关 AFE5801 ADC 上 AAF 的 mag-freq 响应的信息。 数据表中的介绍提到响应为三阶抗混叠滤波器、但稍后、mag-freq 响应的波形图不描述三阶衰减。 请帮您解决这种模棱两可的问题吗? 此外、我是否可以请求针对较大频率扫描的 mag-freq 响应? 例如、直至100MHz。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这些! 通常、三阶滤波器需要两个运算放大器才能实现。 由于功耗和芯片的尺寸、这可能是不可行的。 因此,我们的芯片实现是嵌入在放大器中的有源滤波器与无源 RC 滤波器的组合。 因此、响应不是18dB/倍频程;而我们在适配器中确实有3个极点;因此我们仍然将其称为三阶适配器。  

    根据数据表图、您可以预测每倍频程大约10dB 的压降。 希望它能帮助您获得高达100MHz 的滤波器响应。  

    谢谢!