Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1203
主题中讨论的其他器件: AMC1203
尊敬的 TI 支持:
在 AMC1210器件上运行调制器故障中断时遇到问题、希望能得到一些帮助。
我有一个 AMC1210器件连接到四个 AMC1203器件。 每个 AMC1203器件都将 MDAT 线路和 MCLK 线路连接到 AMC1210芯片上相应的 INX 和 CLKX 引脚。
我一直通过从 AMC1210的 CLKX 引脚上断开 MCLK 引脚来测试调制器故障中断。 当我执行此操作时、来自 AMC1210的 INT 中断不会触发、并且中断寄存器的内容表明任何输入都没有发生调制器故障。
根据我的理解、当 CLKX 信号小于 AMC1210系统 CLK 的1/64时、应针对给定的输入触发调制器故障中断。 当从 CLKX 引脚断开 MCLK 引脚时、CLKX 引脚将设置为常量0V (正如我在测量中观察到的那样)、这反过来会导致 AMC1210检测到 CLKX 信号小于 AMC1210系统 CLK 的1/64。 我认为这是正确的吗?
我还确保正确触发 INT 引脚、因为我已经使用高电平阈值和低电平阈值中断对其进行了测试。
下面给出了我正在使用的器件设置:
控制寄存器:0x6000
时钟分频器寄存器:0x0800
对于所有输入:
控制参数寄存器:0x0000
Sinc 滤波器寄存器:0x0DFF
积分器参数寄存器:0x0400
比较器滤波器寄存器:0x0200
此致、
Ben Gittins