This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:图形发生器的最大限制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804897/tsw1400evm-max-pattern-generator-limitation

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3482EVMDAC3482

我正在尝试使用带有 DAC3482EVM 的 TSW1400EVM 并通过从 csv 文件中读取样本来生成持续时间为48M 的慢速相位调制信号样本(单通道)。 我从数据表中了解到、在图形发生器模式下、TSW1400EVM 支持高达512M 的频率-可能是我对规格的误解。 当我尝试生成这个信号时、我没有观察到 DAC3482EVM 输出上的预期调制。 不过、当我将总样本计数从48M 回退到24M 样本时、会观察到调制。 我仔细检查了48M 样本 csv 文件、并确认相位调制确实嵌入了这些样本中、因此留下的印象是、我使用 TSW1400EVM 遇到了某种存储器限制。  

我是否应该能够使用 TSW1400EVM 回放持续时间为48M 个样本的单通道信号?

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我已就您的问题通知我们的 DAC3482专家。 他很快会作出更详细的回应。

    此致、
    Vijay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    您的数据速率是多少? 您能给我发送 HSDC 专业版窗口的屏幕截图吗?

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    尝试使用 HSDC pro "I/Q 多音调发生器"生成单音调。 在"#of Samples"块中输入48M 个样本、然后按 CREATE TNES。 然后发送。

    看看您是否能够生成该值。 这将确认您发现的问题不是由 HSDC 专业版限制引起的。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusef、

             很抱歉耽误你的时间、我 已经不在办公室了。 我以320 MSPS 的速率运行 DAC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusef、

              当尝试生成具有48M 点的单个音调时、HSPro 会将计数截断为  1048576. HSPro 是否还会将自定义图形序列截断为 1048576? 如果是、如何利用 TSW1400的512M 采样存储器存储功能?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经做了更多的调查、以准确地了解导致我失败的点数。

    我正在生成一个320MSPS 的相位调制10MHz 载波、此载波在120ms 内改变三次相位-每40ms 将相位增加45度。 这对应于38.4M 样本的序列长度。 在38.4 M 样本时、我可以清楚地观察到我设计的系列中的45度相位调制。 当我将样本计数增加到另外32个样本时(Hspro 自定义序列长度必须是32的整数倍)、我的信号中的相位调制消失、并且我只观察恒定的10MHz 载波(无相位调制)。

    在 HSPro 软件中、或者在用于 TSW1400EVM 的 DAC3482固件中、数字38.4M 是否有什么神奇之处?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    为该器件开发的固件很旧、当 TSW1400进行了包含更大存储器器件的重新设计时、从未更新过。 目前没有升级此固件的计划、因此您的可用内存有限。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    Jim